This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2853:如果 NC 引脚不符合'请勿连接至 GND。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251972/lm2853-if-nc-pin-doesn-t-tie-to-gnd

器件型号:LM2853

大家好、支持团队。

如果 NC 端子未连接到 GND、会出现什么问题?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 d/s、NC 引脚 必须为 连接到 GND。 强烈建议遵循 d/s 指令。 如果不遵循 d/s 建议、则无法保证降压转换器的性能。  

    LM2853是一款非常旧的器件、我强烈建议查看我们新推出的性能和容量更好的降压转换器。 如果您在选择合适器件时需要进一步的帮助、敬请告知我们。

    谢谢。

    费宾