This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:BQ24031

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ24031, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252309/bq24031-bq24031

器件型号:BQ24031
主题中讨论的其他器件: BQ25180、BQ25155

您好!  

我们使用 BQ24031电池充电器。 我可以使用充电器本身指示电池电量低还是需要额外的电压监控 IC?

提前感谢和 BR  

乔尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    由于 BQ24031是独立的、因此它在能显示的方面有更大的限制、 没有低电量指示。 正确的说法是、您需要一个电压监控 IC。

    如果您能做到这一点、BQ25155具有内置 ADC、可提供电池电压测量。 它只是最大500 mA、因此如果这可能是个问题、您可以查看 BQ25180、该器件可提供一个电池欠压锁定(BUVLO)阈值、该阈值可用作电池电量不足的指示器。