This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122中的可编程电流限制

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM5122, LM5170, TPS63000, LM5176, LMP8646, TINA-TI, UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205132/lm5122-programmable-current-limit-in-lm5122

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP7969LM5170、LM324、 TPS63000LM5176、LMP8646PMP9309UC3843

您好!

我计划在应用中使用 LM5122多相升压转换器。  。 以下是我的一些问题。

1.我们可以使用多个 LM5122以便提供更高的电流输出

2.您能建议一些实现可编程电流设置的方法吗?即通过 CAN 发送一些信号来限制升压转换器的输出电流。 我工作的产品需要1A 至30A 的电流设置。  

此致

信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 是的、LM5122支持多相配置、在此链接中您可以找到一些电路示例: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122 
    PMP7969 (电路原理图: https://www.ti.com/lit/df/snvr292/snvr292.pdf )是一种四相设计示例。  

    让我尝试澄清第二个问题:您是尝试为器件的电流限制设置不同的值(这是电感器的峰值电流)、还是尝试在负载处实现独立于输入电压值的恒定电流? 我们期待您的回复。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 mudit mittal

    查看此器件的输出电流限制: LMP8646产品说明书、产品信息和支持| TI.com

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  PMP7969 (原理图: https://www.ti.com/lit/df/snvr292/snvr292.pdf )是一个四相设计示例)您能解释一下 使用外部同步的基础是什么以及它是如何工作的

    2.我想在 CC 和 CV 模式下操作升压转换器. 也就是说,如果输出电流超过规定的限值,升压转换器将开始在 CC 模式下工作,让输出电压 变化,输出电流保持恒定。  

    在我的理解中、通过改变 FB 引脚的电压 、我们可以实现上述理念:

    用于测量我的板载微控制器应用中的  

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 mudit mittal

    1. LM5122为双相系统的 SYNCOUT 提供180度相移信号、如果需要更多相位而不需要180度相移(在本例中为90度)、则需要像在提到的参考设计中那样使用外部同步。 数据表中还提供了其他一些如何同步4个 LM5122的示例。

    2.这是正确的。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目我计划在 CC 模式下使用 LM5122。 可通过更改 VS2电压对该电流进行编程。
    电路无法正常工作您可以确认并告知我此问题吗? e2e.ti.com/.../LM5122_5F00_CC_5F00_Mode_5F00_54VBATT_5F00_Programmable-_2D00_-autosave-23_2D00_04_2D00_17-15_5F00_20.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    您能否分享 输入/输出条件?

    使用 LM5170多相双向电流控制器可以更轻松地进行 CC 控制

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:30V

    输出:1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    输出电压是多少? 为什么 对1A 输出使用多相?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    实际输出电流为62A。 对于仿真、我使用1A 作为测试用例。 此外、输出电压范围为42V 至54V

    此致

    信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    则可以考虑使用 LM5170。

    优势如下:

    • 适用于大功率应用的更强大的栅极驱动器
    • 两相交错位于一个控制器中、可轻松扩展至四相
    • 精确的相间电流共享。

    您可以使用电压命令来调节输入电流。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我正在关注  PMP7969 (原理图在这里: https://www.ti.com/lit/df/snvr292/snvr292.pdf )是一个四相的设计示例),你能告诉我问题是什么  

    继续这样做、因为我已经  升压转换器的初始 BOM 冻结、

    另外、请告诉我有关 I shared 的电路的问题、  

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 mudit:

    您现在可以着手进行设计。

    您可能需要调整补偿、还需要电压环路以避免过压。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    谢谢。 您能否与我分享使用运算放大器设计 cc CV 环路的任何良好文档  

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    通常、您需要两个具有 ORing 的环路、如下所示。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/power-tips-how-to-control-multiple-loops-in-a-power-supply

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨峰

    感谢您的回复。  

    以下电路是 LM5122升压转换器的器件、规格如下:

    输入电压:30-40V
    输出电压:可调节至60
    60V 时输出电流为12.5A
    开关频率:200kHz

    为了实现 CC-CV 模式、我已经实现了以下电路

    内部运算放大器使用 R2和 R3转换为单位增益放大器

    查询:逻辑是正确的

    2. LM324用于基于运算放大器的2类补偿器:

    查询:电路是否正确,如果不正确,请推荐更改

    外部 Vref 取自2.5V

    4.要增大电流、我将并联4个 LM5122。要同步我将外部 Fsync 信号
    引脚编号 所有4个 LM5122 IC 中的10个使 SyncOut 未连接。

    对于200kHz 的开关频率,我必须在引脚 NO 上提供200kHz 或400kHz 的时钟。 10 of Lm5122。

    为了生成时钟、我将使用微控制器和 CD4017进行频率转换。 方法是否正确?

    此致

    信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mudit,

    我们将在一两天内再次与您联系。

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    1.这是一个反相放大器。 您可能需要负输入来实现正确的 COMP 电压。 您可以 将 FB 连接至 VCC 以禁用内部 OPAMP。

    2.根据1,将 D1和 D2阳极连接至 COMP。 COMP 需要上拉电阻。 外部 OPAMP 会失去软启动功能。  

    3.确定

    将 FB 连接到 VCC 并选择 GND、应 提供200kHz 的时钟。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯

    1您能详细解释一下 "这是一个反相放大器。 您可能需要负输入来获得正确的 COMP 电压"

    2.上拉电阻用于正确偏置运算放大器? 请注意

    已附加新原理图

    此致

    信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    1. COMP 需要高于1.2V 才能正常运行。 您可能会发现 R3上的电压输入可能小于0V。

    2.由于两个运算放大器都只能灌入电流,因此您需要一个上拉电阻。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng

    电路无法正常工作,不符合建议的更改。 我在 Tina TI 中仿真得到

    未进行升压操作。 我是第一次尝试让 CV 环路起作用  

    e2e.ti.com/.../lm5122_5F00_adjustable_5F00_voltage_5F00_60V.rar

    附件:仿真文件

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 如果您只是尝试在没有运算放大器的情况下实现简单的升压、而是改用 FB 引脚的电阻分压器(例如 EVM https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5122.pdf 的原理图 )、那么您的仿真是否可以运行?  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

     示例是如何在没有运算放大器的情况下运行。 您可以检查我分享的仿真文件吗?

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    您可以建议您可以针对

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的留言。 我们目前正在对此进行调查、并将尽快与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM

      根据应用手册"使用 TPS63000的动态可调输出"、我们可以通过在 LM5122的 Fb 引脚中馈送电流来控制输出电压。

     仿真模型工作正常。 以便进行验证。  

    以下是一些疑问,

    1.我们是否可以使用相同的技术进行 CC CV 控制、如果是、请告知我电路

    2、我想在 Tina TI 中对电池的 CCcv 充电进行仿真,例如电池电压变化与仿真时间的关系,即初始电池将会是 cc 模式,几毫秒后电池电压上升 切换到 CV 模式

    e2e.ti.com/.../lm5122_5F00_new_5F00_idea.TSC

    3.上述技术将适用于多相设计

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM

    我的问题的任何解决方案

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM

    请您提供我的问题的解决方案。  

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mudit,

    1.您可以使用平均输出电流检测功能来操作该器件的恒定电流。 如果负载命令比 IC 更多的电流、则允许通过 ISNS+/-根据平均电流测量提供、它将在恒定电流下运行。 然后、当 FB 达到设定的输出电压时、只要负载请求的电流小于通过 ISNS+/-设置的平均电流限制所设置的电流、它就会以 CV 模式运行。 因此无需额外的电路。

    2. 平均电流函数似乎没有在 TINA 模型中执行。 因此、使用该模型时、CC 函数无法仿真。 最好的方法可能是订购 EVM 并在实验中进行检查。

    3.是的,因为这是设备的标准功能,它也适用于多相。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    很抱歉、我的理解有限、以下是我的 问题

    1.我分享的 TINA 文件是电路正确,或者我必须更新原理图

    我计划根据我分享用于测试的 Tina 文件制作原型板、因为 Tina ti 模型不会为我提供任何结果

    3.这个平均电流函数是什么?您能详细说明一下如何实现它吗?

    如果我要在 CV 模式下使用外部补偿、即在 FB 引脚拉至 VCC 时使用外部运算放大器、为什么 tina ti 模型不能为我提供结果。  模型始终存在收敛错误。 错误始终为".dbd"

    5.类型2 compensaor 参数在 CC CV 模式下是否变化。 因为我无法模拟 CC CV 模式 。 如何计算2型补偿器的 compensaor 参数以用于实际应用

    6.尝试在 pspice 中为 ti 模拟电路、但模型未收敛

    7.由于这不是解答有关 TINA TI 软件问题的合适论坛、您能为我提供有关 TINA TI 参数定义的合适文档吗?

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mudit,

    对不起、我连续回答了太多问题、在这里以 LM5176代替 LM5122。 我对混蛋很抱歉。

    1.我在 TINA 文件中找不到任何电流测量值、那么如何在不测量输出电流的情况下保持输出电流恒定呢? LM5122将调节至恒定电压、因此您可以按原样使用器件来实现 CV 功能、但您需要为负载串联一个感应电阻器、以保持电流恒定。 请查看 LMP8646、了解电路设置。

    4.您在谈论什么 TINA 模型、可以从 TI 网站下载的模型或您创建的模型?

    5.对于 CC 操作、需要对电流环路进行补偿。 电压环路并没有太大作用。

    6、哪一个模型不收敛? 您是从网站下载的吗? 我想它是最近更新的。

    7.让我尝试找到一些东西。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我生成的电路模型来自电源设计工具. 与您的 TI 成员同事正在进行的讨论一样、
    外部补偿 I Pulled FB 引脚至 VCC 和 COMP 引脚通过使用运算放大器的 cc CV 环路连接到外部补偿器

    由于模型在 TINA 中没有收敛、因此将模型分为 CC 和 CV 两部分。 我分享的原理图和模型
    具备外部补偿的 CV 模式。

    当我尝试运行模型时、如果我在瞬态分析中选择计算运行点、它会显示收敛错误。
    ".dbc"错误、如果我选择零初始值、TINA-TI 模型运行、但升压操作不起作用。

    请求您对问题进行调查

     e2e.ti.com/.../lm5122_5F00_adjustable_5F00_voltage_5F00_60V.TSC

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    很抱歉、这些模型出现了收敛问题。
    如果我正确理解、TINA 和 PSpice 仿真中都会出现收敛问题、对吗?
    PSpice 比 TINA 更现代、因此我们建议使用 PSpice 而不是 TINA。

    TINA 和 PSpice 都不是完全专业于开关电源的仿真器、因此收敛问题的发生更为频繁、因为仿真器无法找到稳态点。

    为提高收敛性、有一些一般性建议:
    -零件透视图:
     -检查哪一部分不实现收敛(我假设它是人工电压感应的运算放大器)
     -检查部件设置是否可以调整,或者替代部件性能是否更好
    -仿真透视:
     -放宽仿真系统配置中的收敛要求(这将降低仿真精确度,但使仿真器更容易找到一个稳定的运行点)


    在 PSpice 中、您可以在"Edit Simulation Profile"-> Options -> Analog Simulation -> General 中找到这些内容
    例如,以下设置应该可以提高收敛性:

    降低 GMIN (例如1.0E-14)
    将 ITL4提高(例如提高至40)
    将 VNTOL 或 ABSTOL 增加一个或两个数量级
    -  还有一个自动融合功能,强制仿真器进入一个稳定的状态点。 这可能会进一步影响准确度、因此请小心操作。
    -  您也可以减小最大步进大小。 这将增加仿真时间、但在仿真运行后对仿真器有帮助。

    如果这无法解决您的问题或者您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼克拉斯

    我尝试了 PSpice 没有额外的运算放大器. 我的电路设计类似于电源状态设计器、

    您能否验证模型没有收敛。

    此致

    信贷 Mittae2e.ti.com/.../LM5122_5F00_pspice.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    那么、您在没有运算放大器电路的情况下运行原理图、仍然没有收敛?
    PSpice 文件中预包含的默认 testbench 应运行无错误。 建议先以此原理图为基础、并逐步添加修改、以反映所需的设计。
    这也是您使用此模型时采用的方法吗?

    很抱歉、我无法打开.rar 文件。
    您是否 也可以将文件发送到.zip 文件夹中?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 尼克拉斯

    我在 TINA TI 中遵循了您 提到的同样的步骤。 在 pspice 中、基本模型没有收敛到

    我随附 TINA TI 和 pspice 文件以供您验证  

    此致

    Mudite2e.ti.com/.../4137.lm5122_5F00_adjustable_5F00_voltage_5F00_60V.TSCe2e.ti.com/.../LM5122_5F00_pspice.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢您附加文件。
    我将在下周早些时候查看模型并与您联系。
    我将尝试首先运行 PSpice 模型、因为与 TINA 相比、我更熟悉 PSpice 建模。

    感谢您的耐心等待。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    我对您的 PSpice 模型进行了审查。

    首先、以下是关于该设计的一些一般性评论:
    -在 VCC 没有盖. 建议在 VCC 到 GND 之间添加一个电容器(例如4.7uF)、以保持稳定的 VCC 电压
    -输入/输出电容使用56uF。 为实现最佳系统稳定性和低电压纹波、建议结合使用低 ESR 陶瓷电容器(用于滤除开关噪声)和大容量电解电容器(用于承受更大的瞬变)

    关于 PSpice 收敛:
    -我可以像您描述的那样重现问题
    -检查了使用的部件后, 它确实看起来是 FET 部件,没有达到收敛。
     我将 FET 模型替换为默认 LM5122仿真文件中的通用模型。 仿真现在确实达到收敛。

    我已将替换后的 FET 模型与该模型相连、并在 VCC 中添加了一个 C15电容器。
    e2e.ti.com/.../1401.LM5122_5F00_pspice.zip

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的及时回复。 模型工作正常。

    当我改为使用外部运算放大器进行补偿时,升压转换器不稳定。 它会启动升压操作、但在5ms 后、升压操作  

    失败。   (附有 PSpice 模型)

    是因为补偿值错误还是其他原因?

    我必须设计一个电池充电器,你能给我推荐一个模型的电池在 pspice

    您能否告诉我 pspice 中的过程、以找出哪个组件在收敛、哪些不在收敛

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼克拉斯

    e2e.ti.com/.../2844.boost.pdf

    无法附加 zip 文件

    附加原理图 pdf

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢您的更新。

    现在我无法分辨这是不是赔偿还是其他问题。

    如果器件不再升压、我建议进行以下检查:
    -设备还在切换吗? -检查开关信号
    - COMP 信号是否 正确调节? -检查 COMP 信号
    反馈信号是否设置正确? -检查运算放大器输入/输出

    我不知道 PSpice 中预先设计的电池模型。  另一种方法是在输出侧实施超级电容器以更换电池。

    一般而言、在 PSpice 中查找非收敛分量通常并不明显、这包括试错和最佳实践。
    错误消息和仿真日志应指向未达到稳定状态的信号。
    如果情况并非如此、或者日志中未提供有用的信息、我建议首先检查开关功率级内的复杂元件、例如 FET、二极管、电感器、外部运算放大器。
    如果在组件中找不到问题、我建议 如前面注释中所述的那样软化仿真设置。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    -设备还在切换吗? -检查开关信号

    回复 :否,切换发生在2毫秒后,没有切换波形是他们的

    - COMP 信号是否 正确调节? -检查 COMP 信号


    反馈信号是否设置正确? -检查运算放大器输入/输出

    此致

    米塔尔信贷银行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mudit,

    您能否在转换器开关期间和关闭期间观察所有这些信号并分享结果?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    此致

    信贷银行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢您发送屏幕截图。
    似乎器件在初始启动后停止调节。

    为了更好地理解、我会就您的设计提出一个一般性问题:
    在前面的注释中、您提到了您正在尝试构建具有电流限制功能的电池充电器。

    您最近发送的原理图禁用了内部电压环路(FB 引脚拉至 VCC)、并使用运算放大器构建了外部电压环路。
    现在、没有实现人工电流环路。
    您是否在逐步构建设计?
    例如、实施外部电压环路、检查系统是否运行、然后实施额外的外部电流环路?

    据我了解、应该可以使用内部电压环路并且仅添加外部电流环路。 这应该会降低设计中的复杂性。

    此外、Feng 在之前的响应中提到、LM5170已经配备了电流感应功能、这使得它更适合电池充电器应用。
    您是否也考虑过使用此器件、或者您的设计是否锁定在 LM5122器件上?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼克拉斯

    我正在逐步构建您提到的. 首先让外部电压环路保持稳定、然后我将集成电流环路

    LM5122已锁定、我无法更改该器件

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢您提供快速反馈。

    根据您的原理图、我目前不能说 PWM 控制器为什么在短时间后停止调节输出电压。
    要对此进行调试、我建议检查 COMP、CSP-CSN、SS 和 SW 的信号
    和比较来自内部和外部反馈环路配置的波形。

    如果您看到这些信号中的任何信号发生巨大变化、
    您或许能够通过调整 Rs 电阻器、斜率补偿或环路补偿来改进设计。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    仿真偏离以下点

    使用内部反馈环路补偿时、SS 引脚电压升至6V、但使用外部反馈环路补偿时、电压升至800uV 以上

    2.内部反馈环路补偿中的 Comp 引脚从0V 变化到2V,2ms 后稳定到1.25V,但在外部补偿中,Vcomp 引脚始终处于11V。 我理解11V 的原因是因为上拉。 我还尝试移除上拉电阻并放置一个下拉电阻器、但行为没有变化

    3.另一个波形与

    我试图改变斜率补偿电阻值, Rs 电阻,但没有影响波从. PWM 控制器在初始启动后停止

    我曾尝试将 SS 引脚接地、但行为没有变化

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    添加更多观察结果、

    1. LM5122仅在将内部 误差放大器转换 为单位增益时使用外部补偿。 附加原理图作为参考

    2.如果 LM5122需要使用内部补偿、则请详细说明主从器件配置如何在从器件 fb 引脚上拉为高电平时工作、以禁用内部误差放大器和 COMP 信号来自主器件。

    如果我必须使用内部补偿进行电压控制、您有什么建议如何包含 CC 环路  

    e2e.ti.com/.../1273.LM5122.pdf

    Regardse2e.ti.com/.../1273.LM5122.pdf

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢更新。
    如果器件在不再将 FB 连接到 VCC 时立即开始调节、您可以继续使用外部方法并从此处添加电流环路。
    如果您想改用内部运算放大器、我建议将 FB 直接连接回分压器、而仅将 COMP 引脚连接到额外的电流环路。

    您是否计划在多相系统中使用此器件?
    我不确定器件的 SyncOut 功能是否可以使用、就像您之前所说的那样、在 辅助模式下、器件将从主器件获取其开关频率。 因此、运算放大器将被禁用、外部电流环路可能无法正常运行。
    遗憾的是、我不是很熟悉这样的设计、因此我可能无法提供最佳的解决方案。
    若要运行更多相位和并联并保持外部电流  环路处于活动状态、可能可以通过外部时钟信号驱动所有相位、同时保持其自身的反馈环路。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    器件仅可通过内部误差放大器稳定在48V、处于单位增益模式。 即使更改了内部放大器的增益、升压输出电压也不会超过48V。我的要求是60V 输出和30V 输入电压。

    Lm5122是一个多相器件,那么说它不能在主从架构中工作是完全错误的。 该文档提到了它的工作方式。 lm5122网页还提供了 一种两相升压转换器模型、从板 fb 引脚被拉至 VCC、主器件提供 COMP 信号

    您能解释一下为什么系统在没有外部补偿电路的情况下

    如果我想使用内部补偿,您能给我提供一份文档/原理图,说明如何集成 cc 控制器吗?

    此致

    米塔尔信贷银行