This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122中的可编程电流限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM5122, LM5170, TPS63000, LM5176, LMP8646, TINA-TI, UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205132/lm5122-programmable-current-limit-in-lm5122

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP7969LM5170、LM324、 TPS63000LM5176、LMP8646PMP9309UC3843

您好!

我计划在应用中使用 LM5122多相升压转换器。  。 以下是我的一些问题。

1.我们可以使用多个 LM5122以便提供更高的电流输出

2.您能建议一些实现可编程电流设置的方法吗?即通过 CAN 发送一些信号来限制升压转换器的输出电流。 我工作的产品需要1A 至30A 的电流设置。  

此致

信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    我对这一误解感到抱歉。 LM5122确实能够进行多相操作。 我之前提到的是 外部 cc 控制器的实现、但我没有找到使用此器件的任何参考设计。

    我们在多相操作中有多个参考设计。 PMP9309是一个示例:
    https://www.ti.com/tool/PMP9309
    您可以在此处查看使用 LM5122的其他设计:
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢链接 .

     所有链接都有内部误差放大器用于设计 和它不做,我正在规划.

    由于它是一个以客户为导向的项目,并且可交付时间很短,因此我计划临时使用 UC3843。 我已经完成了模拟与 外部补偿的 CV 和它的工作良好.

    CC 模式未按预期工作。 请看一下,让我知道我缺少的任何东西。

    此致

    信贷 Mittale2e.ti.com/.../boost_5F00_uc3843_5F00_external_5F00_CC_5F00_ver-1.0.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    感谢您的更新。
    很高兴听到外部补偿对 UC3843器件工作正常。
    很遗憾、我不是该器件的专家。

    您可以打开一个新主题、查看 UCC3843原理图和模型吗?
    然后将其分配给相应的产品线。

    如果您有关于 LM5122器件的任何未解决问题、请随时在此处告诉我。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯