主题中讨论的其他器件: PMP7969、 LM5170、LM324、 TPS63000、 LM5176、LMP8646、 PMP9309、 UC3843
您好!
我计划在应用中使用 LM5122多相升压转换器。 。 以下是我的一些问题。
1.我们可以使用多个 LM5122以便提供更高的电流输出
2.您能建议一些实现可编程电流设置的方法吗?即通过 CAN 发送一些信号来限制升压转换器的输出电流。 我工作的产品需要1A 至30A 的电流设置。
此致
信贷银行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划在应用中使用 LM5122多相升压转换器。 。 以下是我的一些问题。
1.我们可以使用多个 LM5122以便提供更高的电流输出
2.您能建议一些实现可编程电流设置的方法吗?即通过 CAN 发送一些信号来限制升压转换器的输出电流。 我工作的产品需要1A 至30A 的电流设置。
此致
信贷银行
尊敬的 Mudit:
我对这一误解感到抱歉。 LM5122确实能够进行多相操作。 我之前提到的是 外部 cc 控制器的实现、但我没有找到使用此器件的任何参考设计。
我们在多相操作中有多个参考设计。 PMP9309是一个示例:
https://www.ti.com/tool/PMP9309
您可以在此处查看使用 LM5122的其他设计:
https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122
此致、
尼克拉斯