This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:电流限制/断路器的阈值电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249522/lm5067-threshold-voltage-of-current-limit-breaker

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: TPS23521

大家好、

我们是否有具有比 LM5067更低的电流限制/断路器阈值电压的器件? 客户使用0.2-0.5m Ω 分流电阻、负载电流约为70A、50mV 阈值电压过大。 或者、您是否有智能设计可以解决这一问题? 非常感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

     电流限制/断路器的阈值电压没有比 LM5067低。 请使用设计计算器调整 RSNS 的值。  

    https://www.ti.com/lit/zip/snvu088

    我是否可以知道使用 0.2-0.5m Ω 分流器的具体原因? 为什么无法更改它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    这是效率和热量的缘故。 客户想首先考虑是否可以在器件侧解决此问题。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

    请查看 TPS23521是否解决了此问题。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    客户正在设计原理图、我想离线跟进此案例。 谢谢。 这里没问题。