请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: TPS65994AD、TPS65988、 TPS65987、TPS65987D
根据欧盟的新 IEC 62680-1-2:2021标准、具有 USB PD 和电池的器件应支持以下定义的电池相关请求: 
该设计是一款采用 DRP 和 USB PD 的接收器器件(电池供电蓝牙扬声器)。 我找不到可以通过 TPS25750支持来自源器件的此类电池报告请求的任何信息。 是这样吗?
TI 是否有任何 USB C 控制器可以支持此报告?