This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54319:芯片烧毁问题

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251874/tps54319-burnout-issue-of-chips

器件型号:TPS54319

当我们使用 TI 的直流/直流 TPS54319时、我们经常遇到使用该 IC 时发生无法解释的烧毁、表现为:TPS54319的输入/输出引脚对地短路、但尚未找到根本原因;

您能帮助找到 TI 的工程师来提供故障排除解决方案吗? 我们推测它可能是寄生电感导致输入电压振荡、超过了直流/直流耐受电压值并造成损坏、但我们无法验证。 此外、如果 TI 的工程师对此方面有任何经验或验证/仿真方法、还可以帮助进行确认。 谢谢!

使用场景:此 EVB 用于模块测试板、TPS54319以5V 适配器的输入电源为 EVB 上的模块(3.7V)供电。 在日常使用中、TPS54319偶尔会烧毁、这种情况非常频繁。 有时、如果良好使用、IC 会在重新上电后烧毁、主要是在 EVB 上电阶段。

从 TPS54319的单体分析中可以看出、IC 的输入/输出均对地短路。 更换 IC 后、可以正常使用;

请注意以上内容。 如果您需要提供任何内容、请随时随意讨论。 谢谢!

核心需求:请帮我分析问题所在并提供修改建议

原理图和布局如下:

e2e.ti.com/.../PCIE_2D00_CARD_2D00_EVB_5F00_SCH_5F00_V2.3_5F00_20200316.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压高于器件的绝对最大额定值时、通常会发生这种损坏。 客户可以尝试以下操作

    • 在最近的输入电容器 C111上添加一个示波器探头、并将示波器设置为在电压大于6V 时触发。 长时间运行电路板以尝试捕获输入电压尖峰
    • 客户提到、在重新启动过程中、损坏发生的频率更高。 为了减小浪涌电流、可通过增大 SS 电容值来延长软启动时间。  减小220uF 的输出电容也有助于降低浪涌电流。 如果可能、客户能否分享输入电压、输出电压和电感器电流的示波器快照?
    • 客户是否可以在没有4个二极管 D108到 D111的情况下尝试一些长期测试? 二极管也可能最终延长尖峰的持续时间。
    • 能否共享布局文件?

    此致、

    瓦伦