This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:在对进行无线充电的同时、IC 将升温至50度

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249181/bq51050b-ic-is-getting-heated-up-till-50-degrees-while-charging-it-wirelessly

器件型号:BQ51050B

您好!  

我们实现了无线充电、这要求电池的充电电压最高为4.2V。 电池组充电。 但在充电时温度上升很快并一直保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是由许多问题引起的。  您能否发送、原理图、线圈信息、启动时矩形的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是用于评估单个器件的 IC 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     所用线圈的属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    原理图和线圈看起来正常。

    RECT 引脚的示波器捕获将会有所帮助、如果可能则发送。

    另一项测试是将线圈与 PCB、电池、外壳分开、并在短引线组上延长。   仅将线圈放在交流磁场中的发送器上。

    这会将交流发热引起的温升与电源转换损耗引起的热上升分开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我们在示波器的 RECT 引脚上观察到的情况。 线圈不在 PCB 上;电池盒和其他电池盒的长度都超过10cm。 您能否解释一下在交流磁场中只在发送器上放置线圈是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RECT 示波器捕获、我希望看到启动情况、请参阅随附的正常启动。  上述情况看起来很正常。

    您能否解释在交流磁场中只在发送器上放置线圈是什么?

    该温升可能由两个问题引起、一是金属交流损耗、二是转化损耗。  交流损耗是由于发射器进入 PCB、电池、屏蔽或其他金属的磁场及其升温。  转换损耗是电源路径中线圈与负载之间的直流损耗、整流器、LDO、C4中的 ESR、C5、 C6.   

    通过将线圈与单元分开并仅将线圈放在交流磁场中、我们可以获得并指示驱动热上升的因素。

    e2e.ti.com/.../6305.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、我们已经看到、如上所述、电容器 C4、C5、C6也会发热。 我按照您提到的方法分离了线圈、并且温度没有变化。 我认为是线圈和负载之间的直流损耗。 有任何减少这种情况的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位超出交流电字段时、温度没有变化。  这指出了电源转换部分中的热上升问题。   

    1.) 谐振电容器(C4、C5、C6)、通过将其拆分为多个并联电容器来降低 ESR。  此外、较大的高电压电容器将具有较低的 ESR。  可选择低损耗 COG / NPO。  作为一项测试、他们将帮助您确定在这方面进行的改进将对您有多大帮助。

    2.) BQ51050B 中的功率损耗、它具有用于冷却 IC 的散热焊盘。  PCB 布局的良好散热平面与 IC 相连是关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用该 COG/NPO 电容器并拆分为多个并联电容器、查看除 IC 应用的热性能