您好!
我们实现了无线充电、这要求电池的充电电压最高为4.2V。 电池组充电。 但在充电时温度上升很快并一直保持不变。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 RECT 示波器捕获、我希望看到启动情况、请参阅随附的正常启动。 上述情况看起来很正常。
您能否解释在交流磁场中只在发送器上放置线圈是什么?
该温升可能由两个问题引起、一是金属交流损耗、二是转化损耗。 交流损耗是由于发射器进入 PCB、电池、屏蔽或其他金属的磁场及其升温。 转换损耗是电源路径中线圈与负载之间的直流损耗、整流器、LDO、C4中的 ESR、C5、 C6.
通过将线圈与单元分开并仅将线圈放在交流磁场中、我们可以获得并指示驱动热上升的因素。
单位超出交流电字段时、温度没有变化。 这指出了电源转换部分中的热上升问题。
1.) 谐振电容器(C4、C5、C6)、通过将其拆分为多个并联电容器来降低 ESR。 此外、较大的高电压电容器将具有较低的 ESR。 可选择低损耗 COG / NPO。 作为一项测试、他们将帮助您确定在这方面进行的改进将对您有多大帮助。
2.) BQ51050B 中的功率损耗、它具有用于冷却 IC 的散热焊盘。 PCB 布局的良好散热平面与 IC 相连是关键。