This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332的输出电压下降1V 的现象

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252048/tps54332-the-phenomenon-that-the-output-voltage-of-tps54332-drops-by-1v

器件型号:TPS54332

您好!

电源电路采用 TPS54332DDA 设计。
24V 输入、12.8V 输出、如 TI 网站上的 WEBENCH 所示、电路使用 TI 网站上 WEBENCH 确认的外设元件的常数进行配置。

然后、在大约1A 的输出端、观察到输出电压下降和类似振荡的行为。 电路配置显示在随附的 PDF 文件"DCDC 初始电路"中、并将外设元件替换为"WEBENCH_2A 电路"以进行确认。 此外还连接了带电阻负载的上升波形。

欢迎对这一现象的原因提出任何意见。
e2e.ti.com/.../7367.Schematic.pdf

Thnaks,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    实际上、您的设计不遵循 Webench 建议的 L 和补偿参数。

    我想这里触发的 OC 会在重负载条件下导致输出电压下降、结果在轻负载条件下看起来更好。

    您是否可以使用 webench L (10uH)和补偿参数(COMP 引脚 R/C)? 此外、您能否共享布局? 我会回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    布局是机密信息、我们希望通过私人消息将其发送给您。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您是否了解 TI 本地销售人员/FAE? 您可以让他们向我发送电子邮件、包括共享布局。 我的电子邮件地址:miranda-gu@ti.com。