This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:独立

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251526/tps65400-standalone

器件型号:TPS65400

您好!

是否可以将 TPS65400用作独立器件?
我想在不使用 I2C 或 SMBus 的情况下运行 TPS65400。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie!ć

    默认情况下、它可以在没有 PMBus 的情况下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帅山:

    感谢您的支持。

    让我来检查一下以防万一。
    认为 I2C 和 SMBus 是一样的、这是没有问题的、对吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 只是用来配置一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帅山:

    我很抱歉。 让我再检查一下。

    如果默认情况下使用它、则可以使用未使用的 I2C (=独立)。
    理解这些序列和 SS 等设置是否安全、可以通过 SW1~4和 SS1~4引脚等完成设置?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San!

    是的、您可以使用 SS1-4引脚来在不使用 I2C 的情况下获取所需的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帅山:

    感谢您的大力支持!

    此致、

    西井市