This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:FLT 引脚的行为

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243032/tps1641-behavior-of-flt-pin

器件型号:TPS1641

大家好!

我想知道 FLT 引脚的行为。

如果在 TPS1641启动时 EN 引脚为低电平、FLT 引脚的行为是什么?

FLT 引脚是否保持低电平?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    应该为高电平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    我的客户启动 TPS16412、EN 引脚处于低电平、  

    波形如下图所示。

    FLT 引脚变为高电平并在20ms 后保持低电平。

    在 EN 引脚为低电平时是否无法启动器件?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    是当 EN=LOW 时器件无法启动。 电压 FLT 被上拉至什么电压?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    通过连接一个外部10kΩ 上拉电阻器、FLT 引脚电压为3V。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    在这个波形中、您能分辨哪个波形是哪个信号吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    通道1=Vin

    通道2=Vcc

    通道3=FLT

    Ch4 =输出电压

    从顶部到底部。

    此致

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    这看起来很正常。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我想问您一件事。

    在 EN 引脚为高电平时对 TPS1641上电后、是否可以在 EN 引脚为低电平时使用器件?

    我想通过在将 EN 引脚设置为低电平后将其切换为高电平来使用它。

    或者它是否只能用于 EN 引脚为高电平?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    在 EN 为低电平时、器件将关闭。 就像使用无问题一样。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    TPS1641上电且 EN 引脚为低电平后、我了解 FLT 引脚为高电平、一段时间后变为低电平。

    我想知道 FLT 在 Vin 达到 Vin (min)(=2.7V)后下降至低电平的时间。

    我认为很难保证价值,所以我很感激如果你能给我价值的指导。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    抱歉、问题不清楚? 您能详细说明一下吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我很抱歉我没有说明清楚。  

    当  TPS1641上电且 EN 引脚为低电平时、FLT 变为高电平至低电平。

    我想知道上图红线的时间。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    它应该大约为24ms。

    此致

    G·库纳尔