主题中讨论的其他器件:TIDA-020047、 TPS61379-Q1
您好!
我的客户使用 TIDA-020047设计文件制作电路板、但没有电源输出、所有降压稳压器似乎都被禁用、只能测量 VDD_LDO 引脚上的信号输出。
已尝试拉低 GPO2以禁用看门狗、但所有降压稳压器上仍然没有电源输出。
从下面的链接看来、需要烧录新的 NVM 设置、不确定是否需要客户的器件。
由于客户完全使用 TIDA-020047设计文件制作电路板、因此它应满足以下要求、因此现在该领域没有更多想法、希望获得您的支持。
'加载 NVM 后、请检查是否通过 GPIO4启用了器件。 此外、应从 BUCK2为 VMON1 (GPIO7)提供1V2、VMON2 (GPIO8)应按照参考设计中的规定设置为5V。"
期待您的回复。
谢谢。
安迪