This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242-Q1:使用 TIDA-020047设计的 LP876242B0RQKRQ1无电源输出

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, TPS61379-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247542/lp876242-q1-no-power-output-from-lp876242b0rqkrq1-using-tida-020047-design

器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047TPS61379-Q1

您好!

我的客户使用 TIDA-020047设计文件制作电路板、但没有电源输出、所有降压稳压器似乎都被禁用、只能测量 VDD_LDO 引脚上的信号输出。

已尝试拉低 GPO2以禁用看门狗、但所有降压稳压器上仍然没有电源输出。

从下面的链接看来、需要烧录新的 NVM 设置、不确定是否需要客户的器件。

由于客户完全使用 TIDA-020047设计文件制作电路板、因此它应满足以下要求、因此现在该领域没有更多想法、希望获得您的支持。

'加载 NVM 后、请检查是否通过 GPIO4启用了器件。 此外、应从 BUCK2为 VMON1 (GPIO7)提供1V2、VMON2 (GPIO8)应按照参考设计中的规定设置为5V。"

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227454/lp876242-q1-how-to-config-the-power-up-sequence-tinstx/4660266#4660266

期待您的回复。

谢谢。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yin:

    那么、您指的是另一个 E2E 主题的同一个客户吗?  

    您能否分享客户电路板的原理图?  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiaque

    他又是一位 KMM 客户、他们完全使用了 TIDA-020047中的 TI 设计文件、没有进行任何更改、只是发出了 CAD 文件进行制造。

    u 可从以下链接下载设计文件。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-020047?keyMatch=TIDA-020047#design-products

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您提供客户信息。  

    是的、我得知他们使用的是 TI 参考设计、但我如何在不共享任何信息的情况下指出问题。  

    我需要查看客户原理图、以查看是否存在任何差异、如果原理图正常、则我们需要了解他们是如何尝试为器件加电的。 也可能存在布局问题。 那么、我需要一些信息。   

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiaque

    他们刚刚下载了 TI 设计文件、完全重复使用了原理图和布局、不做任何更改。 已将下载的 CAD 文件输出发送出去以供制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    好的、明白了。 但他们仍然必须检查布局中是否存在制造问题。   

     也就是说、设备不会被唤醒。  

    到目前为止、他们进行了哪些检查?  

    1. LM53625是否为器件提供3.3V 输入电压?

    2. TPS61379-Q1是否提供5V 电压?  

    并提供一些可供开始使用的信息。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishtiaque、

    客户使用1.2V 外部电源连接 VMON1 (GPIO7)、然后有输出并且 LP876242工作正常。

    我的问题与 TIDA-020047有关。GPIO7本身连接1.2V 输出、如果 PMIC 依赖于1.2V、为什么这里由自身触发、无法理解并让我大惑不解、TI EVM 能否在设计中很好地工作而不做任何更改?

    期待您的评论。 谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、1.2V 由 GPIO7监控、有一些延迟来进行监控。 如果 PMIC 上没有电压、则无法通电。 我将返回给您、了解具体是如何完成的。  

    谢谢!

    此致、

    P·伊施蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiaque

    谢谢对 PMIC 中1.2V 监控序列的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    因此、我已经研究了 NVM。 似乎应在4ms 内向 VMON1 (GPIO7)提供1.2V 的电压。 否则、PMIC 将关断。  

    因此、Buck2需要更长的时间才能上升、或 LC 滤波器上存在压降、因此 VMON1无法获得1.2V 的确切电压。  在设计中、1.2V 是负载点。  您是否要求客户分享在示波器上捕获的启动行为? 如果您可以要求客户分享在示波器上捕获的有助于更清楚地分析行为的行为、请执行此操作。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘瓦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    它解决了这个问题吗?  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦