This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676SX-ADJ/NOPB 不完整镀层问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250494/lm2676-lm2676sx-adj-nopb-incomplete-plating-issue

器件型号:LM2676

您好!

LM2676SX-ADJ/NOPB 我们收到了2500件,事先目视检查,我们可以发现以下的差异;

  • 我们发现铅焊料(非关键区域)上的镀层不完整(焊锡)。
  • 在导联底部的关键区域未观察到异常。

这种情况是否符合 TI 的 标准? 我们担心它在板上使用后可能会导致一些问题。

谢谢。

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您能帮助我们进一步澄清这个问题吗?  我将联系一位专家、他可以在这方面提供帮助。

    您是否对器件的质量有疑问、或者只是想获取有关这种情况是否符合标准的建议?  

    图像焊接异常吗? 您能否附上普通图像供参考? 这是否与焊接过程有关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    我们未在板上使用、但我们的 QC 反馈该问题、看似镀层不完整、我们想要确定这种情况是否符合 TI 的 QC 标准、以及 是否存在任何质量潜在风险。

    随附我重新发送照片、希望这次能更好。

    谢谢

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    让我先检查一下、然后再回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我在内部咨询了我们的专家。 这是树脂出血而不是不完全电镀、根据 QSS 标准、在这种拒绝标准下、我们仍然可以接受

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    您的反馈很有帮助、我将与我们的 QC 讨论。 谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    我能理解这一点吗?

    1.此问题符合 TI 的 QC 标准

    2.这个问题在使用中没有任何质量风险。

    请确认、谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我认为是肯定的、因为:

    1. 树脂排放符合 TI 标准(小于引线长度的1/3)。
    2. 这种类型的树脂流失对可焊性或焊点性能没有影响。  
    3. 谢谢!