This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87355Q5D:当处于不同的系统电源状态时、VIN 将在12V 和5V 之间切换

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251017/csd87355q5d-vin-will-be-switched-between-12v-and-5v-when-in-different-system-power-state

器件型号:CSD87355Q5D
主题中讨论的其他器件:TPS51219

您好!

如果我的应用要在12V/5V 之间切换不同的 Vin、在设计中是否需要考虑任何风险和副作用?

在 S0电源状态下、VIN 将为12V。

在 S5睡眠电源状态下、VIN 将为5V。

页 S:PWM 控制器为 TPS51219。

请告知!

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    谢谢咨询。 从电源块的角度来看、应该不会发生风险或副作用。 将输入电压从12V 切换至5V 时、占空比将增加、并且输出电压可能会出现瞬态。 同样、从5V 切换回12V 时、占空比将降低、并且输出电压也可能出现瞬态。 您还应确保此控制器可支持12V 和5V 输入的最小/最大占空比要求。 我将把该线程重新分配给控制器应用团队、以获取他们的输入。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 约翰

    输出为1.25V。 假设占空比没有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    改变输入电压没有任何问题。 我建议在转换期间测试和捕捉开关波形。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 约翰

    祝你度过美好的一天!