This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:SMPS

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251534/lmr62014-smps

器件型号:LMR62014

下面是我在 LMR62014中使用的设计。 在该设计中、我的目标是使输入为4.2V、输出为5V。 但我无法实现预期的结果。 在此设计中、为了将输入值降低到2.7V 到3.8V 之间并在输出端获得5V、我应该更改什么? 或者是否有设计可以为此集成提供5V 输出? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当 Vin=4.2V 时、目标 Vout=5V、是 Vout =4.2V 或高于5V?

    同样、当您将 Vin 设置为 2.7V 和3.8V 时、您得到的 Vout 是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:4V -->输出电压:0.36V
    输入电压:3.8V -->输出电压:0.38V
    输入电压:4.2V -->输出电压:0.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的信息。

    根据您的数据、似乎 Vout 或 SW 短路了。 假设所有 外设元件均已正确安装、 LMR62014不起作用、测得的 Vout 应接近 Vin。

    若要进一步调试、请尝试执行以下步骤(如果可用):

    1. 测量电路板上 SW/Vout 和 GND 之间的电阻
    2. 拆除 电路板上的 LMR62014、测量电路板上 SW/Vout 和 GND 之间的电阻
    3. 测量  器件的 SW 和 GND 之间的电阻
    4. 如果可用、 在电路板上安装新的 LMR62014并测量 Vout

    此致