This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1EVM:LMG1025-Q1EVM

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1EVM, LMG1020EVM-006, LMG1020, LMG1025-Q1, TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248918/lmg1025-q1evm-lmg1025-q1evm

器件型号:LMG1025-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LMG1020EVM-006LMG1020LMG1025-Q1TIDA-01573

是否有LMG1025 μ A 至 Q1EVM的Altium設計的布局數據檔?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunhan:

     LMG1025-Q1EVM 的布局文件不可用。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Rubas:

    是否有可供参考的相关布局模板
    是否需要在布局中使用4层、
    或者有任何建议或建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunhan:

    包含 Altium 文件的最接近的模板是 LMG1020EVM-006板(https://www.ti.com/tool/LMG1020EVM-006)。 此电路板与 LMG1025-Q1EVM 非常相似、但驱动器及其尺寸不同(LMG1020与 LMG1025-Q1)。 TIDA-01573 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01573)使用与 LMG1020EVM-006相同的硬件、因此您可以从该页面上的文件中阅读更多信息。

    根据数据表、需要在布局中使用4层或更多层、以减少寄生电感、实现合适的性能。

    如果您的问题得到了解答、请告诉我。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认为我知道