This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606E:TPSM63606EXTRDLR

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251415/tpsm63606e-tpsm63606extrdlr

器件型号:TPSM63606E

您好!

 我对 P/N 有几个问题: TPSM63606EXTRDLR。  

  1. 在 TPSM6360x 快速入门工具中–修订版 A、电源正常指示器连接到 VCC 引脚、其中 RPG = 100k Ω。
    在 TPSM63606EXTRDLR EVM 电气原理图中、电源正常指示器连接到 Vout 引脚、R8 = 49.9k Ω。
    连接电源正常指示灯的正确方式是什么?

     2. 在 TPSM63606EXTRDLR EVM 的电气原理图中,是否有任何关于滤波器阻尼网络的具体注释?

    3. TPSM63606EXTRDLR EVM 电气原理图中 R2 (10 Ω)的用途是什么?

 谢谢。

糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shay、

    查看我对以下每个要点的回答:

    1. PG 可以连接到 VCC 或 VOUT、具体取决于 FB 下降至稳压范围时您希望下拉的电压。 将 PG 连接到任一信号都会具有相同的效果。

    2.滤波器阻尼网络的主要用途是通过独立电阻或大容量电解电容的内部电阻提供足够的阻尼电阻。 可在以下 应用手册的 第1.5节中查看有关此设计的详细信息。

    原理图中的 R2是波特注入电阻。 通常、该电阻器的范围为10欧姆至50欧姆、并为在频率分析仪上注入纹波提供节点以生成频率响应图。

    此致、

    亨利