请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63606E 您好!
我对 P/N 有几个问题: TPSM63606EXTRDLR。
- 在 TPSM6360x 快速入门工具中–修订版 A、电源正常指示器连接到 VCC 引脚、其中 RPG = 100k Ω。
在 TPSM63606EXTRDLR EVM 电气原理图中、电源正常指示器连接到 Vout 引脚、R8 = 49.9k Ω。
连接电源正常指示灯的正确方式是什么?
2. 在 TPSM63606EXTRDLR EVM 的电气原理图中,是否有任何关于滤波器阻尼网络的具体注释?
3. TPSM63606EXTRDLR EVM 电气原理图中 R2 (10 Ω)的用途是什么?
谢谢。
糟糕。