This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:每个引脚的保护二极管规格

Guru**** 2517850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251495/tps717-q1-protection-diode-specification-of-each-pin

器件型号:TPS717-Q1

您好!

您能否为每个引脚提供保护二极管规格(电压、电流)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这不是典型的请求、我们也没有对该数据进行表征。  我查看了存档、但在过去11年中、我们尚未收到对此器件数据的请求。  您能否详细说明客户为什么需要这些数据?  数据表中的哪些内容不足以满足其应用需求?  谁是客户、您知道他们的预期采购量吗?  如果有业务案例、我可以请求领导层分配一个 IC 设计人员来在此较旧的器件上运行仿真。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果我们不提供此数据、我想通过提供绝对最大值来关闭此请求。

    此请求来自我的客户的终端客户、我的客户不知道终端客户为什么请求此数据。

    客户是 KMW、EE 是无线基础设施基站。

    谢谢。