This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:是否确实需要典型值为220uF 的输出电容器?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248612/lm74502-q1-is-typ-220uf-output-capacitor-really-required

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502

您好、TI 专家:

关于 LM74502数据表第16页、其中提到了所需的最小电容。 输出电容器为220uF。

1.有这款220uF 的原因是什么?
如果总电容负载无法达到此值、是否必须添加额外的电容器才能满足此最小220uF 的要求?

此致、

纳鲁康姆公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此查询已关闭。 这是我读出来的错误。 这是设计示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴问题得到解决!