This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 产品推荐请求

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251342/ldo-product-recommendation-request

大家好、TI 支持团队

我收到了一位客户的请求、要求我推荐符合以下条件的产品。

[要求]

1.VIN_max:≥16V 或更高

2.输出电压:8V ~ 10V,适用于 ADJ 型或固定型

3.输出电流:≥μ A 5mA

4.保护:需要 SCP、OCP、OTP

5.封装:无限制、可采用小型封装(例如 SOT23或 DFN2x2)

6.等等:即使没有使能端子(例如3端子稳压器)也可以。

搜索 TI 产品后、建议使用肖特基二极管的电路来防止反向电流造成的损坏(如下图所示)。

哪种肖特基二极管适合使用?

您能告诉我如何选择吗?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    根据您列出的要求、我推荐 TLV709。 它是一个采用 SOT-23封装的可调节150mA LDO、具有内部限制电路、可在高负载电流故障或短路事件期间保护 LDO。

    是的、如果预计会出现反向电流、则建议使用外部保护(肖特基二极管)来保护 LDO。 通常、我们建议将反向电流限制为器件额定输出电流的5%或更低。 在选择二极管时、它非常依赖于应用、但通常选择正向电压约为0.2至0.3V 的肖特基二极管。

    此致!

    T·尤尼泽