This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:I2C 工作电源电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251327/tps62868-i2c-operating-supply-voltage

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、Chris、团队、

只是确认一下、在数据表中、我看到0.84V 作为 VIH 阈值。 这意味着该器件可以使用用于 I2C 的1.8V IO 电源运行、对吧?

在 EVM 原理图中、我看到的是来自 USB2ANY 的3.3V 总线、请告诉我您是否可以澄清3.3V 和1.8V 是否可以。

谢谢!

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    是的、1.8V 可以。  USB2ANY 仅提供3.3V 电压。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI 部件将在其 I2C 总线上发出多大的电压电平? 我知道接收1.8V 电压可以、但它会传输什么电源电平? WD 也会有一个上拉至1.8V 的电压。

    谢谢。

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    IC SCL 和 SDA 引脚为开漏引脚。  应用必须通过上拉结构提供逻辑高电平。  例如、EVM 原理图上的2k 电阻。  (这些电阻也可以在 USB2ANY 盒中使用。)

    克里斯