This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:开漏输出 WDO 的电阻

Guru**** 1161240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250200/tps3430-q1-resistance-of-open-drain-output-wdo

器件型号:TPS3430-Q1

您好、TI 团队:

我在安全项目中使用了 TPS3430-Q1、并且想知道开漏输出 WDO 被置位时的电阻。 我想知道用于根据上拉电阻器计算微控制器复位引脚上产生的电压的值。

我在数据表中找不到该值。

您能帮助我说明一下价值吗?

此致

弗洛里安·斯特罗贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我们将在24小时内对您的查询进行调查并作出回复。

    只是为了进一步澄清、您可以查询 WDO 的内部漏极开路 FET 的 RDS (ON)?

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我想说的是,这是我想要的。

    因为在过压欠压复位 IC 等相关 IC 中、RDS (ON)最高可达几百欧姆。

    提前感谢您。

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    测试团队不会给出此信息。 我将执行基准测试 、并在周一结束前返回给您!

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    我执行了基准测试、结果是122欧姆  RDS (on)。 祝您在项目上一切顺利!

    谢谢。
    约书亚