This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:申请设计审核

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248979/lm25085a-request-design-review

器件型号:LM25085A

您好、TI 团队

在应用 LM25085A 之前编写了快速入门指南。

问题1:  

我想使用4.7uFH

请检查是否可以使用4.7 uH/的电感

e2e.ti.com/.../LM25085A_5F00_Quick_5F00_Start.xls

问题2.

我检查了参考 PCB、但器件间距或网设计得太宽。
是否有可能设计得更紧凑? (20 x 20毫米)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    不建议使设计计算器的值偏差过大。 使用电感值较小的电感器时、您可能会在高占空比下进入次谐波振荡、并且输出会在低频率下出现包络纹波。 TI 参考 PCB 整合了良好的热分布和低噪声实践、尤其是在采用检测线时。 不过、您可以随时申请布局审核。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    我在上一个问题中附上了错误的文件、因此我将附加一个新的计算器。

    6.8uF 是我可以使用的最佳值。
    如果能在所附文件中提出改进建议、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../LM25085A_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_230718.xls

    此致、

    郑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    为了在您的设计中使用尺寸更小的6.8uH 电感器、  当达到24V 的最大 VIN 时、电感器电流波纹将会更大、超过最大电流 IOUT 的20%(甚至30%)。 我建议在 EVM 上进行测试、或使用 PSPICE 仿真在这种较高的电感电流纹波下、再次检查整个 VIN 和 IOUT 范围内的稳定性。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    为了在您的设计中使用尺寸更小的6.8uH 电感器、  当达到24V 的最大 VIN 时、电感器电流波纹将会更大、超过最大电流 IOUT 的20%(甚至30%)。 我建议在 EVM 上进行测试、或使用 PSPICE 仿真在这种较高的电感电流纹波下、再次检查整个 VIN 和 IOUT 范围内的稳定性。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    因此,在我给你的计算器中,如果我限制输入电压,使"测试4 -电感器选择: L1的最小建议值"中的值小于6.8 (例如, Vin_max = 15V)时、是否可以使用计算器设计的值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    该计算器旨在推荐电感值、以便根据您输入的设计参数、电感电流纹波保持在最大电流输出的20%以下。 该计算器只是使用数据表公式进行估算、因此我要使用 PSPICE 仿真或在器件 EVM 上进行验证。

    此致、

    亨利