This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-Q1:TPS74701启动时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249385/tps74701-q1-tps74701-start-up-time

器件型号:TPS74701-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74701

您好、专家:

 

      根据 TPS74701 数据表,当 Css 打开时、最小启动时间为200us,这个启动时间 是从 EN 高电平到输出开始上升、这是?μ s

      ,,当 Css 打开时  ,引脚功能提到软启动斜坡时间通常为200us ,但在表4中软启动时间为0.1ms?如何理解这个"0.1ms"

 

      感谢您的支持!

迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    软启动时间是10-90%上升时间、而不是直到输出开始斜坡的延迟。  

    我认为表4中打开的 CSS 值可能是错误的。 图20显示了一个启动示例、启动时的200us 比100us 更接近。 您应该认为 EC 规格成立。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    从 EN 高电平到 输出的时间开始斜升到多少? 它似乎未在数据表中找到。

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们没有延迟时间的数据。 从图20中可以看出、它似乎依赖于 Cff。 您也可以通过图20估算延迟。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    在图20中、CSS=0nF 表示 CSS 引脚已打开、对吧? 谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、正确。

    此致、

    尼克