This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:独立模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24296, BQ24075, BQ25895, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247730/bq24296-stand-alone-mode

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ25895BQ24295、BQ25616

在比较不同的芯片时、BQ24296被标记为 I2C 或独立功能。 我想将其整合为移动电源器件中用于电池充电的独立器件。 我对此有几个问题。  

我是否应该将 SDA、SCL 和 INT 等主机引脚保持悬空?

我不打算使用热电池监控、我该如何处理 TS 引脚? 根据数据表将引脚连接到分压器、但使用10k 电阻器代替热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 首先、我想提请您注意、由于您计划将 BQ24296用作独立器件、因此使用了默认充电设置、无法修改。 这些设置在数据表第24页的表9-4中列出。 请在下面查找我对您的问题的评论。  

    Unknown 说:
    我是否应该将 SDA、SCL 和 INT 等主机引脚保留为悬空?

    是的、如果引脚不被使用、请将 SCL、SDA 和 INT 保持悬空。  

    Unknown 说:
    我不打算使用热电池监控、如何使用 TS 引脚?

    如果不使用 TS 引脚功能、请将 TS 引脚连接至分压器、其中 RT1 = 10k Ω 且 RT2 = 10k Ω。 因此、不需要数据表图9-7中标记为 RTH 的第3个电阻器。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回答、非常感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有关于 VBUS 与 PMID 的另一个问题。  

    如前所述、我要设计的器件旨在成为具有两个 USB Type-C 端口的移动电源。 看一下这篇文章 https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/power-bank-basics、它看起来像是从 PMID 流出5V 电压、因此基于此、我似乎应该将下游 C 型 端口电源控制器路由到 PMID。 但是、查看 BQ24296数据表中的典型应用、PMID 仅连接到一个电容器并接地。  

    我的另一个问题与运输模式有关。 我之前的设计使用 BQ24075作为电池充电器、但我遇到了一个问题、即它无法为 bc1.2器件充电、并且会在一秒钟后不断切断插入器件的电源。 该设计利用 SYSOFF 引脚通过 SPDT 开关切断电池。 在 BQ24296用作独立器件的情况下、我是否可以使用 QON 引脚实现相同的功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen:  

    请查看我对您的2个问题的评论。

    1) 1)由于您正在设计移动电源应用、您可能希望使用 BQ24295或 BQ25895、而不是 BQ24296。 这些器件之间的主要区别在于、在 BQ24296上、升压模式输出至 VBUS 和 PMID (Q1反向阻断 FET 开启) 、而在 BQ24295和 BQ25895上、升压模式输出仅至 PMID (Q1反向阻断 FET 关闭)。  

    如果您希望器件的运行方式与所链接文章图4所示相同、则您需要使用 BQ24295或 BQ25895、从而将 PMID 输出 与 VBUS 输入分离。  

    2) 2)很遗憾、如果您在独立运行中使用器件、则无法进入运输模式。 在我提到的所有3个器件上、需要进行 I2C 写入才能进入运输模式、然后可以使用 QON 引脚退出运输模式。   

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从数据表中辨别? 24295与 BQ24296的功能方框图看起来基本上相同。 BQ25616如何? 升压模式是输出到 VBUS 和 PMID、还是只输出到 PMID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen:  

    在每个数据表中、请参阅"通过电池运行升压模式"部分。 在 BQ24295数据表中、该部分位于第17页。 部分将指定升压模式操作输出是否专门为 PMID、或者升压模式输出是否"通过 USB 端口"、这意味着 VBUS 和 PMID 引脚。

    靠近每个数据表末尾的典型应用部分也有助于指明 PMID 是否为升压输出。 例如、在 BQ24295和 BQ25895数据表中、典型应用图显示了虚线框"电话"、表示 OTG 升压输出为 PMID。  

    BQ25616具有到 VBUS 和 PMID 的升压模式输出。  

    此致、

    加勒特