This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AI 和 ULQ2003A 之间的区别是什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A, ULN2003AI, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251803/uln2003ai-what-is-the-difference-between-uln2003ai-and-ulq2003a

器件型号:ULN2003AI
主题中讨论的其他器件:ULQ2003A、、 ULN2003A

大家好、

您能告诉我 ULN2003AI 和 ULQ2003A 之间的区别是什么吗?
我很乐意有一个对比图。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    ULN2003AI 和 ULQ2003A 之间的主要区别是:

    温度范围
    ULN2003A I :-40至105°C
    ULQ2003A:-40至85C

    额定值
    ULN2003AI:工业
    UL Q 2003a:汽车

    下面重点强调了其他几个相似之处:

    谢谢。

    帕特里克