This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:将输入电流范围从6.35A 扩展到10A

Guru**** 2810935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251685/bq25720-extend-the-input-current-range-from-6-35a-to-10a

器件型号:BQ25720

大家好、

我知道  当选择感测电阻作为5mΩ 时、输入电流范围可以扩展到10A。

但是、主机编程的输入电流限制仍然不允许 高于6.35A 的值、即使我已将 EN_FAST_5MOHM 设置 为0b 并将 RSR_RAC 位设置为1b (0x30寄存器)也是如此。

我是不是配置寄存器还是使用软件不正确? 或者寄存器是否已成功配置、但软件无法显示扩展的范围、用户需要自行转换测量范围(例如、5A@10mΩ 可转换为10A@5mΩ)?

如果我错了、如何将输入电流范围扩展到10A?

非常感谢!

此致、

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia:

     IIN_HOST 寄存器(Reg0x3F)显示相同的值、所以用户需要自行转换这些值时正确。 用户应将显示的设置乘以2以获取其所需的 IIN_HOST 值。

    当配置为最大输入电流限值10A 时、该寄存器可以设置为5000mA 设置、实际值为10、000mA。 当尝试将此寄存器设置为大于5000mA 的值时、主机将将此寄存器复位为5000mA 设置。  

    GUI 显示是根据10mΩ 检测电阻编写的、在使用5mΩ 时不会改变。

    此致、
    亚历克