This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250297/bq24196-bq24196-setting

器件型号:BQ24196


bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CTTC、0x9A);//reg=0x05、

bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_MOC、0x4B);//reg=0x07、

bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CVC、0xE2);//reg=0x04、

bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CCC、0x7C);//reg=0x02、0xA0

bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_PCTCC、0x11);//reg=0x03、0x21

bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_ISC、0x7F);//reg=0x00、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请帮助说明您的问题、以便我们提供最佳支持。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个12600mA 锂电池、参数如下

    1>最大充电电流6.3A,电压4.2V

    连续放电电流3.5A、瞬时6A、截止电压3.0V

    我通过 USB type C 接口为此电池充电

    如何在充电状态下设置 BQ24196并在放电状态下设置 BQ24196

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //输入电压限制=5.08V,输入电流限制=3A
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_ISC、0x7F);//reg=0x00、默认值=0x37

    //最小系统电压限制=3.0V
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_POC、0x11);//reg=0x01、default=0x1b

    //快速充电电流限制=2.496A
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CCC、0x7C);//reg=0x02、默认值=0x60

    //预充电电流限制= 256mA,终止电流限制= 256mA
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_PCTCC、0x11);//reg=0x03、默认值=0x11

    //充电电压限制=4.208V
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CVC、0xB2);//reg=0x04、default=0xb2

    //快速充电计时器设置=8小时
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_CTTC、0x9A);//reg=0x05、默认值=0x9a

    //热调节阈值=60度
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_ICTRC、0x00);//reg=0x06、默认值=0x03

    //BATFET_Disable=允许 Q4导通
    bq2419x_WRITE_BYTE (BQ2419X_REG_MOC、0x4B);//reg=0x07、默认值=0x4b

    //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     BQ24196的上述设置无法正常工作!! 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何将 BQ24196设置为充电状态并将 BQ24196设置为放电状态

    当 REG01位[5:4]= 01且/CE 引脚被驱动为低电平时、电池充电被启用。 您为 REG01提供的寄存器设置正确、可启用充电。 然后、当输入适配器(对于 USB C 型)被移除时、此器件自动切换至放电状态、以允许电池为 SYS 供电。  

     以上的 BQ24196设置无法使用!! 为什么?

    请帮助详细说明哪些具体不起作用? 我已经查看了您的寄存器设置、但没有看到具体问题的信息。 要将系统最小电压设置为3V、请将 REG01设置为0x11。 当前设置为0x1b 时、SYSMIN 设置为3.5V。  

    此致、

    加勒特