This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:如何延长仅用作紧急备份的锂离子电池的寿命

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25606, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251391/bq24075-how-to-extend-the-life-of-li-ion-batteries-that-are-only-used-as-emergency-backup

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ24079

您好!

我们一直在使用 BQ24075/BQ25606为锂离子电池充电。 由于我们的系统主要由主电源供电、锂离子电池仅在主电源关闭时用作备用电源、因此大多数情况下锂离子电池处于空闲状态并充满电。 随着时间的推移、电池会缓慢且逐渐老化、最终无法再提供任何有意义的 备份持续时间。  

我已了解到、如果我们不让锂离子电池在充满电时空闲、而是在70 ~ 80%时、它们的寿命将大大延长。 BQ24075/BQ25606等。所有这些都附带一个充电使能引脚。 因此在理论上、我们可以使用外部信号、例如 MCU 的 GPIO 引脚、在电池达到充满电之前停止充电。

TI 是否有相关的应用指南说明如何解决此问题?

更新:看完类似的帖子后、我意识到一些充电 IC 会在4.1V 的电压下终止充电、比如 BQ24079。 我假设终止于4.1V 可以解决该问题。

因此、相关的问题是:是否有任何在4.1V 终止的充电管理 IC? 尤其是具有升压功能的器件、例如 BQ25606?

提前感谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    通过对具有独立控制拓扑的充电器进行充电选择和滤除以及按充电电流进行分类、您可以了解一下 BQ2530X 系列。 我提供了器件比较表供您参考。  

    您可以查看他们各自的数据表以进行配置。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham 先生、

    感谢您的答复。 后来我发现、BQ2616可以配置为通过外部下拉电阻器在4.1V 端接。 这似乎只需要对现有设计进行最少的修改、因此我们将采用该 IC。 但是、仍然感谢您对 BQ2530x 的介绍。

    此致!

    ZL