This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:零电流输出范围

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250852/bq76925-zero-current-output-range

器件型号:BQ76925

您好!

您能否分享有关"零电流输出"的预期最大/最小值的更多详细信息?  数据表规定的典型值为2V。

我们想知道较高的零电流是否会导致某个电池组出现性能下降。  (我们的 REF_SEL = 1)

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    过孔上的电压始终为正、对于零电流、将电流设置为¾ μ A 输出范围。  零电流过孔没有最大值或最小值、因为列出的唯一最小值/最大值规格仅限于列出了最小值和最大值的过孔输出范围。  

    存在 VIOUT 零电流电压、使 MCU 能够确定传感电阻器上的电流是在充电还是放电、因为 VIOUT 电压始终为正、 因此、当在 VIOUT 引脚上输出电压时、检测电阻上指示电流方向的正/负电压降不会保持为正/负电压、因此"零电流"不能表示为0V。  

    对于 REF_SEL = 1、VIOUT 范围为0.5 - 2.5V。  VIOUT = 0.5 - 2V 表示放电电流、而 VIOUT = 2 - 2.5V 表示充电电流。  如您所见、放电电流计算的分辨率将更高、因为放电电流可在1.5V 的电压范围内计算、而充电电流则在0.5V 的范围内计算。  实质上、Rd = 3RC、该比率似乎是固定的且不可配置。  重申一下、Vout 零电流似乎固定在~0.75* Vout 输出范围内、它似乎无法从数据表文档中进行配置。  

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多背景信息 这是一个使用 AFE 的现有设计。 我们对零电流的 Vio 容差感兴趣。

    • 在正常工作条件下、我们应该期望看到多大的电压范围?

    如果0A 时 VIOUT 没有直接容差范围:

    • 0.75比率与输出范围是否存在容差?
    • 电流放大器精度为+-1%时、输出范围(2.5+-1%)–(0.5+-1%)是否有容差? 或者是否有不同的规格?

    对于相关的电池组、 我们预期电流为0A。 这四个电池组的 Viout 范围为2.223-2.322V。 我们在此构建中测量的两个正常电池组上的0A Viout 电压为2.029V 和2.191V。

    • 在忽略容差和温度漂移的情况下、是否有其他任何因素会导致0A 输出更高?

     我们还对有关0A 电流的 FW 行为建议感兴趣。

    • 是否有任何校准程序来解决相对于2V 的偏差?
      • 如果该操作应动态完成、即当电池组未放电时、设置0A Viout 值

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    针对您的问题:

    • 查看器件数据表和设计规格、文档中仅提供了典型值、因此我无法直接提供零电流 Viout 电压范围。
    • 我没有看到0.75比率中提到任何容差。  我假设该值是不变的。
    • 对于电流放大器精度、我认为+/-1%容差会 影响 上述 Viout 输出范围。

    只是略带一句——措辞有点奇怪。  客户是否在典型的 VIOUT 零电流上观察到 VIOUT 零电流值~200-300mV、或者他们是否期望该值、而实际的零电流 VIOUT 更接近2V? 您能否发送感应电阻器连接原理图、以便我可以确保这一端的一切正常?  

    • 过孔零电流由过孔增益放大器确定、偏移为1或2V。  您的客户选择了2V、这是 VIOUT 零电流可定制性的范围。 如果存在偏移误差、则 Viout 零电流可能异常高或低。
    • 客户不能使用校准来调整偏移。  请注意、在零速情况下、计算 Vsense 时(如下面的公式所示)将取消 Vout 电压、因此如果 Vout 偏移不恰好为2V、则可以。

    最后、我看到 之前的 E2E 讨论了 VIOUT 上的过量噪声。  您可能需要浏览: (+) BQ76925:BQ76925不准确和噪声电流测量-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    非常感谢您提供的详细信息。  我们进行了更多的测试、看起来我们在2V 电压下刚刚消耗了超过13uA 的电流、此时规格显示最大值为10uA。   您是否有过超过此限制的打算?  

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    绝对不建议消耗高于数据表上最大额定值的电流。  您能否提供一个示意图供我查看?

    此致!

    安德里亚