This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A22:SYNC 频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251337/tps543a22-sync-frequency

器件型号:TPS543A22

您好,团队:

  TPS543A22能否通过外部 sycn 时钟设置任何频率?或仅映射到5个固定频率?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有5种内部开关频率设置。   如7-2表中所示、SYNC 频率范围为400kHz 至2640kHz。  

    如果同步到800kHz 的外部时钟、请使用产生750kHz 的 Rfsel。   

    如果器件在施加外部时钟信号之前启动、则通过 RFSEL 电阻器设置内部 PWM 振荡器频率。

    如果在器件启动之前应用外部时钟、则不需要 RFSEL 电阻器。

    只要外部时钟不存在、器件就默认使用内部 PWM 振荡器频率