This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:负电压输入多路复用器应用

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251436/tps2121-negative-voltage-input-mux-application

器件型号:TPS2121

尊敬的团队:

我们是否有负输入(-12V)电源多路复用器解决方案?

1.两个-12V 输入源->一个输出  

2.额定输出电流=1A

3.反向电流阻断

4.如果没有集成式解决方案,分立式解决方案是可以接受的

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    12V 电源多路复用器没有集成的解决方案。

    请参阅 TPS23523和本 应用报告、以查看如何构建半集成式负输入电源多路复用器。

    谢谢。

    帕特里克