This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:光耦合器反馈网络帮助

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243932/ucc256402-help-with-optocoupler-feedback-network

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:TL431ATL432

我目前在使用高压直流/直流转换器、但在反馈网络上工作。 无负载时输出电压升至30V。 如果我为输出加载1A 电流、则输出电压在24V 下保持稳定。

您能为我提供反馈网络方面的帮助吗? 问题似乎就在那里。

e2e.ti.com/.../LLC_5F00_Controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此任务已分配给产品专家、他们将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thuermer:

    我认为您的问题与反馈问题有关、  

    请使用这种反馈电路、在此电路中、我们通常使用 C46+R57来补偿光耦低频极点。

    另外、请将 R25置于 R16的位置、这是 TL431所需的偏置电源、 在无负载和轻负载条件下是必需的。

    但是、 为了轻松调优、请在输出侧通过一些高阻值电阻器使用少量死区负载。

    我注意到输出侧有一个电感器、电感值是多少? 我们建议您放置470uF 的中间位置。  或者您能否短接该电感器以进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试你的建议。 不过、我复制了该参考设计的反馈网络原理图: https://www.ti.com/lit/pdf/tidrzx7

    或者在参考设计中使用 TL431而非 ATL432是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试一下我建议的电路。 也可以尝试 ATL432、但不可以在此电路上使用 TL431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将反馈电路更改为此配置:  

    但是、输出电压的行为没有任何变化。 更改输入电压和/或输出电流会改变输出电压。 因此反馈电路根本不起作用。 你还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您能否  与您的原理图值共享设计计算器。 我会深入了解并回复给您。

    此致

    M·P·马尼坎塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 请注意、LLC 转换器由高压牵引电池供电。 因此输入电压在400 - 600V 直流电压之间变化。

    e2e.ti.com/.../2818.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    目前、您的原理图中已禁用突发模式。 因为该输出电压将不会被调节。 那么、您能否通过选择选项7以外的任何选项来启用突发模式。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 BW 电路的分压器更改为以下值:

    但是、输出现在卡在7V、无法以任何方式加载。 即使最小的负载100mA 也会导致无输出电压。

    Im 目前使用本参考设计的反馈电路: https://www.ti.com/lit/df/tidrzx7a/tidrzx7a.pdf 、我现在正在使用 ATL432LIAQDBZR 作为电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您能否共享波形。 控制器是否进入故障模式?

    更改 BMT 值后、 是在所有加载还是仅在空载时才会出现问题?

    此致

    马尼坎塔