This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:输入电压&lt 时的输出电压和 PG;1.8V

Guru**** 2579865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251395/tps62867-vout-and-pg-when-vin-1-8v

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件:TPS566231

您好!

我想确认、当 Vout 为0时、  

1) 1) Vin < 1.8V (例如、Vin = 1.1V)

2) 2) EN 为低电平。

我期望 Vout = 0V。

是这样吗?

并且、根据数据表中的表8-1、未定义输入电压为1.8V 时的 PG 行为。  

这意味着什么? 如果我通过100K 电阻器将 PG 连接到 Vout、在这种情况下 PG 是否也= 0V?

谢谢你。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    是的、如果没有 Vin (并且/或者 EN 为低电平)、则该 IC 的输出为高阻抗。  它不会将任何能量传输到 Vout、因此输出上的泄漏应将 Vout 降低至0V。

    未定义意味着它可以是高电平、也可以是低电平。  对于 PG、没有足够的 Vin 来保持 PG 晶体管处于导通状态、因此 PG 引脚应悬空(高电平)。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我认为当 Vin = 0V 时会如此。

    然而、当输入电压不是精确的0、但仍然低于1.8V 时、这种情况是否也会出现、例如、当输入电压= 1.3V 时?  

    我问是因为我订购的62867EVM 尚未到货、因此我在另一个 IC TPS566231上进行了测试、情况似乎并不完全相同。

    由于某种原因、TPS566231的 Vin 上有1.6V 的电压(来自肖特基二极管的泄漏)、我可以看到输出上大约为1.3V (EN 悬空)。 因此、我不确定62867是否会是相同的行为。

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    听起来您对特定 TPS566231电路有疑问。  请创建新主题以获取有关该器件的帮助。

    如果 Vin 低于 UVLO、TPS62867将输出0V。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的确认。  

    我不是要询问有关 TPS566231的问题、而是要确认62867上的行为。

    正如 您已经 确认了 Vin 小于 UVLO 但不存在时的条件、我想现在已经很清楚了。

    有关 PG、正如您提到的、由于输出的泄漏、Vout 将降至0。 由于 PG 通过电阻器连接到 Vout、我是否可以预计 PG 也会降至0V?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因为 PG 会上拉至输出电压。  如果 Vout 为0V、PG 也将为0V。

    一些客户将 PG 上拉到 Vin 或另一个电源轨。  这会导致不同的行为。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好帮助。 它回答了我的问题。

    /罗兰