This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:由 RCP 或 OVP 触发故障?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020, TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234857/tps66020-fault-triggering-by-rcp-or-ovp

器件型号:TPS66020
主题中讨论的其他器件: TPS66021

大家好、

这是一个大容量 NB 项目、

客户在灌电流状态期间发现故障信号、此时 PPHV 刚刚打开且处于上升至20V (VBUS)的中间状态、  

然后我们放大后发现有 VBUS 过冲,似乎它立即由电流停止引起(见下文)

客户 尝试将 OVP 电阻更改为25V、但仍会触发故障信号、因此我们想知道 是否确实是 OVP。

希望了解团队对以下两个问题的反馈

我们的 TPS66020拉电流故障的确切原因是什么、是 OVP 还是 RCP?

什么导致适配器电流立即下降?

下面是原理图

e2e.ti.com/.../TPS66021-_2800_004_2900_.pdf

尊重,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我认为这不是 RCP、因为如果 PPHV 路径上发生 RCP 事件、/FLT 不会置位。

    由于/FLT 被置位、可能会禁用 PPHV 的故障条件是过热或过压。 一旦故障条件被移除、/FLT 将取消置位。

    观察示波器捕捉可以看到、在电压下降后、/FLT 线似乎仍然有效、所以我认为可能是过热事件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您能否确认我们的 TPS66020可以支持高达25V 的更高 OVP 阈值、对吧?

    如果是、则表示 发生了过热事件。

    BTW、

    数据表中提到过热时 LDO 输出会下降、  

    但我们没有看到这种情况发生,有什么问题吗?

    它们处于紧急状态、我们需要找到触发故障的因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    TPS66021是与 PD 控制器搭配使用还是仅用作开关?

    发生这种情况时、EN0和 EN1的设置是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 PD 搭配使用、

    EN1为高电平 EN0为低电平、这是受电状态。

    客户没有要求调试,他们已经有了解决方案。

    他们只是希望我们告诉他们、如何确保 OTP 触发故障、

    请与内部 SE 同步、查看是否有快速的方法来确定故障原因

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我将就这一查询与系统联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    感谢您了解情况,因为他们很紧迫

    期待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我们建议在禁用 OVP 的情况下执行此测试。 如果在禁用 OVP 时故障未生效、则他们发现的故障是 OVP 引起的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了消除之外还有其他方法吗?

    客户想知道为什么他们探测 LDO 但它没有下降、我们应该 在 OTP 故障期间捕捉下降、对吧?

    2. IC 内部 OTP 的温度触发点是什么?   100°C 或125°C?

    很抱歉、我必须继续跟进、因为他们真的处于紧急情况下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    是、如果这是应下降的 OTP VBUS LDO。

    这是 OTP 阈值的表。 请注意、建议的工作结温为-10至125°C。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    现在很奇怪、  

    客户现在将 OVP 引脚拉至接地、

     但是、就我所能看到的而言、LDO 看起来稳定、

    它们不会将 LDO 连接到任何负载、  

    您知道如果这不是 OVP、为什么会发生这种情况吗?

    这是因为 OTP 反复保持开启和关闭、还是有任何其他原因?

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我看到当 SINK_EN 为高电平时 PPHV 出现 VBUS 压降尖峰。 我假设此时故障引脚也被置为有效。  

    您能否放大出现尖峰的零件、并获得 PPHV 尖峰和 VBUS 骤降的实际测量值?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您所问的图片已经在该论坛的最上方、

    我不确定你在这里意味着什么、

    但我们可以返回到 LDO 输出吗? 它们如何不能捕捉到 LDO 输出的下降,

    这是因为 LDO 上没有负载、因此电压下降并不明显吗?

    请咨询内部 SE、 他们真的想知道这个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    为了澄清过热保护、器件中使用了多个温度传感器。 如果电源路径上发生过热事件、本地 PPHV、PP5V 温度传感器将仅禁用电源路径并将 FAULT 引脚置位。 如果主 温度传感器检测到过热事件、则主 TSD 会禁用所有电源和 VBUS LDO。

    另请注意、PPHV 软启动可能会导致 PPHV 过热保护事件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们为什么无法在故障期间捕捉 LDO 压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

      如果电源路径上发生过热事件、本地 PPHV、PP5V 温度传感器将仅禁用电源路径并将 FAULT 引脚置位。 这不会禁用 LDO、因此在电源路径过热事件期间您不会看到 LDO 出现下降。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    我明白了、所以关键点是这里没有触发"主要"热传感器。

    主函数和局部函数之间有何区别? 主传感器在哪里或感应到哪个点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    本地热传感器用于 PPHV 和 PP5V。 主热传感器远离电源路径、具有更高的跳闸点、因此通常会看到 PPHV/PP5V TSD 跳闸、但主 TSD 不会跳闸。

    主传感器放置在 VBUS LDO 附近的某处(请参阅功能方框图)、并且远离电源路径。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    客户在 PPHV 软启动期间灌入了重负载、

    但他们不敢相信本地传感器会在3~5 μ s 内被触发、因为无法检查本地传感器的状态。

    您是否会向他们解释、浪涌电流实际上如何在3ms 内产生热量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    如数据表中所述、应在软启动期间尽量减少直流负载、否则无法以足够快的速度耗散高功率产生的热量。

    在软启动期间、它们加载了多大的电流?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    有一个问题、

    如果我们具有 PPHV 软启动功能、这意味着它在上电期间控制电流、

    但是、如果我们控制上升电流、OTP 为什么仍然会发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    软启动会限制浪涌电流的上升(压摆率)。 然而、如果有 直流负载、一切都将上移、需要耗散的功率也会增加。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    如您所见、"当 VBUS 已经是20V 时"、

     流经 PPHV 的电流(绿色电流)最多约为4.2A、

    但 PPHV 仍会触发故障(过热?)、而 P2P 竞争对手可以顺利通过该故障。

    您知道为什么会发生这种情况,是4.2A 太高或我们有不良的热布局?

    如何解决这个问题呢?  

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    是的、布局可能会影响这一点。 4.2A 应该没有问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    由于这是客户上次构建、我们如何在不更改布局的情况下对其进行改进、

    当 VBUS 为5V 时、我们如何立即启用它、

    电压差现在比现在小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    这可能会有所帮助、但如果在升高电压的同时有直流负载、仍然可能会触发过热。

    可能有效的另一种方法是将电压斜坡期间的电流消耗限制为0。 我无法从示波器屏幕截图中分辨电压值是多少、以及在 PDO 合约协商期间的哪个阶段。  

    您还可以先在 EVM 上测试此问题、如果此问题不在 EVM 上发生。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我感到困惑

    在电压斜坡期间始终会存在电流消耗、因为我们需要在 PPHV 处为电容器充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    可能0电流消耗不是正确的术语、我的意思是限制电压斜坡期间的电流消耗。 系统不应有其他消耗如此大电流的有源组件。

    电压从什么斜升? 这是否在 PDO 变化期间? 例如5V PDO 至20V PDO?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tommy。

    是的、Vbus 已经更改为20V Vbus PDO、

    但是、启用拉高 PPHV 后、无法成功上升、如上面的波形所示、

    由于 PPHV 电压低于电池电压、因此系统电压仍由较高的电池电压控制。

    那么、在这里我们可以总结出、在初始充电期间触发 OTP 的纯浪涌电流

    我们能否移除 PPHV 或充电器上的一些电容器以降低浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    是的、您可以尝试移除一些电容器来限制浪涌电流、但这需要在瞬态期间牺牲电压轨稳定性。

    以下文档提供了有关管理浪涌电流的一些见解(https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf?ts = 1688996047842和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    1.他们没有看到任何明显的峰值电流,这是不是浪涌电流,还是因为我们的软启动?

    2.他们还在质疑为什么在 PPHV 上4.2A 的输出电流会导致 OTP ,这甚至不能达到接近 C 型限制"5A"的程度,你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    如果存在明显的峰值电流、则它很可能与浪涌电流无关。

    2. 他们还在质疑为什么 PPHV 上的4.2A 输出电流会导致 OTP ,这甚至不会达到接近 C 型限制"5A",你有什么想法吗?[/报价]

    我没有看到布局、但我认为这很可能是布局造成的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    他们询问、为什么在故障置位时他们无法看到 PPHV (黄色)关闭(下降到0V)、

    因为即使触发本地温度传感器也应禁用 PPHV 路径。

    您会帮助回答客户有关此案例波形的问题吗?

    BTW、在此处更新布局  

    请给出一些建议

     e2e.ti.com/.../tuffy.7z

    您可以在电路板最右侧搜索 U7202和 U7205

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您能否提供示波器捕获的测试参数/条件?

    在布局方面、PPHV 平面缺少过孔来向另一侧散热。

    我对于 VBUS 迹线的问题是、只有一侧具有足够大的平面来散热、但由于采用单一过孔、另一侧的散热速度可能不够快。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

     该条件与先前所有的波形相同、

    纯粹的问题是、为什么我们看到 C 型电流开关、这是我们知道的 OTP、但为什么 PPHV 没有下降到0V、它会由于 OTP 而关闭 PPHV? 相反、它只保持在大约7~8V、但最终无法成功上升。

    BTW、我同意 VBUS 布线的另一侧缺少过孔和平面、

    如果他们愿意、我会要求他们改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    PPHV 电源路径将关闭、但如果 PPHV 侧有大电容、则电压可能无法完全放电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我想到的是一个解决方案、

    我们能否在 PPHV 的输出端增加5欧姆电阻来降低浪涌电流?

    由于 I=CDV/dt、如果我们添加该 R、充电电流斜率会降低、可能有助于防止 OTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我认为这没什么帮助、但您可以运行仿真、看看添加5欧姆电阻后负载电压系统侧是否能保持良好的电压水平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy  

    我想知道您为什么不这么认为是个好主意吗?

    增加5欧姆电阻还意味着我们降低系统负载电流、无论它吸收多少电流、

    如果我们可以从系统中减少它、那么我认为添加此电阻器会有所帮助、

    它可以减慢浪涌电流斜率、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您需要考虑电阻器引起的 IR 压降。 如果压降过大、可能会使系统侧欠压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    你是对的、  

    这些器件去除33uF 的 Cout、并将电阻增加到20m Ω 、但仍然失效、  

    浪涌看起来不是根本原因、

    您是否认为布局和热阻是我们能想到的最终改进?

    一旦我们在重新布局之后又失败了、我们将永远进行设计、

    请与系统工程师核实这个问题,因为这个主题已经走了这么长的时间,我们需要融合这个问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    该器件本质上是一个电源开关、布局对于电源开关的性能非常重要。

    我将与系统团队核实其他可能的改进。 我认为、首先使用两个 EVM 来测试设置也是一个好的做法。

    我可以知道谁是客户吗?

    地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    HP 是客户。

    如果您碰巧在您身边、而我没有、您会帮助我们尝试使用我们的 EVM 吗?

    我想知道在 EVM 上电时、负载会导致 OTP 发生什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我还会让 Deepak 了解这一点、因为他是 HP 的主要联系人。

    此致