主题中讨论的其他器件: TPS66021
大家好、
这是一个大容量 NB 项目、
客户在灌电流状态期间发现故障信号、此时 PPHV 刚刚打开且处于上升至20V (VBUS)的中间状态、
然后我们放大后发现有 VBUS 过冲,似乎它立即由电流停止引起(见下文)
客户 尝试将 OVP 电阻更改为25V、但仍会触发故障信号、因此我们想知道 是否确实是 OVP。
希望了解团队对以下两个问题的反馈
我们的 TPS66020拉电流故障的确切原因是什么、是 OVP 还是 RCP?
什么导致适配器电流立即下降?




下面是原理图
e2e.ti.com/.../TPS66021-_2800_004_2900_.pdf
尊重,
弗雷德