This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:测试精度

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250975/bq27z561-r1-test-accuracy

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的

   之前使用的 ChemID 是# 7153,因为精度误差过大,没有改进计划,现在我们将数据上传到官方网站,重新匹配 ID5677,测试准确度更高, 然而,RSOC 不能完全充电,总是保持99%,如附件 GG 文件和测试的原始日志,需要做什么才能显示100%;

  2.另外、TI 工程师能否解释一下如何正确设置 EOC 处的 Cell 1chg Voltage 值、电池在使用期间是否会自行更新、以及更新的条件是什么? 因为我现在的项目有两个电池、另一个项目也设置为4446 MV、但经过学习周期后、这个值变为4339 MV、这不能给仪表充电这个值、做4个周期后、还没有变化

任何建议?提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    附件是关于 gg CSV 和日志文件,谢谢

     e2e.ti.com/.../JKVS-RSOC99_2500_.log

    e2e.ti.com/.../JKVS_5F00_ID5677_5F00_A4_5F00_0719.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    检查[RSOCL]:设置时、RSOC 将保持为99%、直到检测到充电终止。

    TRM 第4.6节 Impedance Track (IT)配置选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    当前 RSOCL 位= 0、充电电压已超过445mV 的完整充电电压、充电电流小于300mA 的设定值(充电项收尾电流)并且 RSOC 仍等于99%;除了 RSOC=100%之外、是否有其他任何情况?

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    这个问题似乎与您打开的另一个线程类似。 请参阅我的最新回复、看看是否有帮助。

    在此处螺纹

    此致、
    何塞·库索