This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:澄清固定输出电压设定值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251186/lm5149-fixed-output-voltage-setpoint-clarification

器件型号:LM5149

您好!

我正在构建一个原理图、在 LM5149中构建12V 输出。 我想使用固定输出模式、将某个值的电阻器连接到 VDDA。

对于12V 输出、数据表给出的电阻值为49k9 (第20页的表8-1)。

不过、在第7页的"7.5电气特性"节中、给出了48k7的电阻值。

不够、Webench 电源设计人员建议使用一个47k5的电阻器值。

我怀疑这三个值是否产生了12V 输出?

但允许的电阻容差有多大、基值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    第7页的表中列出的值是测试值、而第20页的电阻值是使用第20页的等式6计算出的。 测试值可能会使您更接近所需的输出。

    电阻器值的标称差将导致输出电压的标称变化。 由于所用元件的容差、器件之间始终存在微小的差异、因此同一产品的输出始终存在微小的差异。 换句话说、欢迎您使用建议的任何电阻值来实现所需的12V 输出、对于大多数应用而言、这种差异可以忽略不计。  

    您应该始终努力使用具有较低容差的更高质量的元件、但只要电阻器容差小于+-5%、您就应该没有问题。

    此致!

    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的答复。 根据数据表、页面上的公式6仅对外部分压器有效。

    我的问题是、如何在没有外部反馈电阻器的情况下将 LM5149配置为三个固定输出电压之一。 在这种情况下、使用单个电阻器。 "这些设置已锁存、在 LM5149断电之前无法更改"。

    正如我所写的、12V 输出(47k5、48k7、49k9)的值不匹配。

    这里什么基本值有效、什么是允许容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最后、我在数据表中找到了答案、忽略了它。 它在第7页上的"7.5电气特性"部分、RFB-OPT2:47k (最小值)/50k (典型值)/53K (最大值)。

    无论如何、我想知道为什么 webench 电源设计人员建议值为47k5、此值具有容差非常接近47k 的下限?

    配置电阻器 RCNFG 也是如此。 我将使用初级配置和扩频。 在第9页的"7.5节电气特性"中:RCFNG-OPT2:40.2k (最小值)/ 41.2k (典型值)/ 43.2k (最大值)。

    Webench 电源设计人员在此处建议值为40.2k、它位于下限的边缘。