This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:问题或要点的可能原因是什么吗?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251578/bq51050b-is-thereany-possible-causes-of-problems-or-points

器件型号:BQ51050B

您好,先生。

我们正在对参考设计后制作的电路样品进行测试、

在底部红色标记处出现故障信号之后、不会从 IC 芯片发出输出。

在与 Tx 发送板通信时出现错误信号。

请告诉我、是否存在问题的任何可能原因或要点

然后、 我将我的电路图
请访问 confirme2e.ti.com/.../BQ5105BRHL_5F00_230703_5F00_v3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在 TX 接收到故障信号后、它将关闭、所有 TX 都会执行此操作。  但是、当 TX 尝试为 RX 加电并检查故障是否已清除时、取决于 TX 制造商、并且故障会有所不同。  在所有情况下、如果移除 RX 并将其重新置于 TX 上、它将尝试再次为 RX 供电。   

    尝试移除和更换 RX、看看这是否会重新启动 RX。