This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:自然通风工作温度范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3845, TL3845B, TL2845B, UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251445/tl2845b-operating-free-air-temperature

器件型号:TL2845B
主题中讨论的其他器件: UC2845、UC3845、TL3845B

大家好、

在 TL2845B 的建议工作条件中、-40至85°C 指的是 TJ 或 TA?  

客户如何评估是否代表环境温度? 例如、环境温度与 IC 的温度相差多远?

在 TL2845B 数据表中、自然通风条件下的工作温度对应于 TJ (结温);

在 UC2845数据表中、自然通风条件下的工作温度对应于 TA (环境温度);

哪种描述是正确的?

TL2845B:

UC2845:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、假定 TJ = TA。 因此、您需要确保 TJ 在规格范围内。 UC3845和 TL3845B、TJ = 70C、但是 UC2845和 TL2845B TJ = 85C。