This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556集成了多通道控制

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249793/lp8556-lp8556-to-integrate-multi-channel-control

器件型号:LP8556

您好,先生

新项目要求在共阳极配置中使用 RGB LED、以控制亮度要求(无色彩混合功能)。

是否可以使用 LP8556集成对 RGB LED 的多通道控制? (使用12V 的外部电源电压进行驱动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    我有点困惑、如果您已经将3个 LP8556用于3个 LED 灯串、那么为什么不直接使用 Vboost 呢?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    LP8556的灌电流最高支持300mA 50mA (RGB*6),总电流达到900mA (RGBLED 为 共阳极)

    我不确定 Vboost 电源能力如何?

    所以想要进一步确认外部电源是否可行?

    Br

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    如果您使用 LP8556生成 Vboost、输入电压会是多少? 我可以帮助计算这是否超出我们 IC 的规格。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    输入电压= 12V

    谢谢你。

    Br

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    RGB LED 灯串是否具有相同的正向电压~12V、或者是否存在一些差异?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是 LED 规格:

    因为 RGB LED 是1S3D *20sets,所以正向电压 有一些 差异。  

    G:8.4V ~ 10.8V

    B:5.4V ~ 7.8V

    B:8.4V ~ 10.8V

    Br

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    则可以使用 LP8556。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    那么、我们可以使用上面的外部12V 电源结构吗?

    Br

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    您可以使用外部12V 电压、但仍建议直接使用 LP8556 Vboost、因为该 IC 提供自适应余量控制。 在使用外部电源的情况下、余量电压可能不足以调节 LED 电流。

    Br

    帕特里克