This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:为什么在 UCC28070EVM 中仅为300W 选择了200KHz 的开关频率?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251559/ucc28070evm-why-200-khz-switching-frequency-was-selected-in-ucc28070evm-for-just-300w

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我当时正在研究评估板 UCC28070EVM。 我发现您使用的是200kHz、只有300W。您能解释一下这样做的原因吗? 如果您详细解释、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaqib、

    感谢您对 UCC28070的查询。

    高开关频率有助于减少无源器件、尤其是升压电感器和 EMI 滤波器器件。

    您也可以将其配置为用于较低的频率、它应该会起作用。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 它减少了无源器件。 但对于300瓦、使用的是200kHz。 这也会降低转换器的总体效率。 通过使用高开关频率、将会有更多的开关损耗。 那么、为什么300 Wat 只能选择200kHz 呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有标准规则。 这是一种折衷。