This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:FET 选择确认。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87351Q5D, TPS43060, CSD87334Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251119/tps43060-fet-selection-confirmation

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: CSD87334Q3D、CSD87351Q5D

大家好!

我们计划在我们的项目中使用升压控制器"TPS43060"、为此、我们已根据 FET 选择表选择了 FET。 您能否确认所选的 FET 可以用于我们在下面列出的要求?

要求、

1、环境温度:-20 至65度,

2.输入电压: 7到17V  

3.输出电压:19V

4.负载电流: 5.5至6A

电阻器。 (将选择 FET 之一)

1. CSD87334Q3D

2. CSD87351Q5D

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、在填充的 FET 选择表中、我们已输入控制器 TPS43060的系统输入参数。" 请确认我们插入的值正确无误。 所选的相应 FET 可用于我们的要求。

    Thankse2e.ti.com/.../7206.SYNC_2D00_BOOST_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1_5F00_Ohashi.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    我们建议使用 LM5123-Q1 以在未来实现更好的供电。

    MOSFET 的选择与额定电压和温升密切相关。

    我认为 Excel 中的值是正确的。 但是、为什么当您在这里写入5.5~6A 时输出电流为3A?

    此致、

    冯志