请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
客户计划评估 TPS61089。 您能否为客户查看原理图(尤其是在环路设置中)? VIN 为8.4V。 Vout 为12V、Iout 为0.3A rms 1A 峰值。
客户还有其他问题:
TPS61089的条件从 PWM 进入 PFM;
2. PFM 的工作原理;
3.在 tps61089中有没有音频功能?

您自己的
不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.