This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:opa810 &ths4551 &ads127L11的电源解决方案

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS65132S, TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248311/tps65133-power-solution-for-opa810-ths4551-ads127l11

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:TPS65132STPS7A20、TPS7A30

请参阅随附的应用和电源解决方案。

请告诉我、它是否是实现最佳运算和 ADC 性能的好电源解决方案。

请推荐电源解决方案。

输入电压:2.7~4.2V

e2e.ti.com/.../power-supply-for-op-and-adc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我可以知道您对+/-5V 电源轨的电流规格要求吗? 您是否需要+/-5V 功率 IC 的 I2C 等数字接口?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    < 150mA。 也不需要 I2C。

    您需要注意 OP 和 ADC 以实现最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    好的、请允许我花点时间找到更好的解决方案。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    以下是我整体更新后的电源架构。

    请帮助检查它是否是最佳解决方案或任何其他建议。

    图片中的数字是电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    由于一些冲突,我明天会答复你们。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    则可以考虑 TPS65132S。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的建议。

    因为我不确定 TPS65132S 的噪声等级和 PSRR。

    我为模拟电路添加 LDO TPS7A20和 TPS7A30、以实现最佳性能。

    您是否认为它对 OPA 和模拟电路有益?

    您认为有必要添加它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我们的数据表中列出了一些与电压纹波相关的图、例如图24、图25和图26供您参考。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。 它以 mV 电平为单位。 但 LDO  TPS7A20和 TPS7A30处于 UV 级别。

    因此我更喜欢使用它。 您觉得有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    LDO 由于其 PSRR 而有助于减少更多纹波、因此我认为是可以的。

    Br

    帕特里克