This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:高占空比时行为不稳定

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251149/lm5116-erratic-behaviour-at-high-duty-cycle

器件型号:LM5116

我想从 FAE 获取一些关于 LM5116降压控制器设计的帮助。

我的问题是、当占空比高于70%时、控制器进入奇数模式、此时方波突然变得非常断裂。 如果我以较低的输出电压开始、开关电压看起来非常不错。 即良好、稳定且无可见振铃的方波。 不过、当达到占空比大于70%的某个点时、不同脉冲之间的脉宽突然变化很大。

我觉得跟补偿网络没有关系、因为不是奇数模式、负载阶跃等变化处理的很好。 同样、没有振铃或明显过冲。 此外、显著降低环路增益没有效果。

我附上了"奇数"模式下开关电压的快照。 如您所见、出现了一些大尖峰、一些脉冲几乎丢失、还有一些脉冲的宽度接近100%。 对我来说、这看起来不像是未经修整的补偿网络、因为发生的速度太快。

有人想看看这个,并提出一些好的想法吗? 缓冲器电路? 与 FET 栅极串联的小电阻器?

此致、Erik

P.S.我希望今天能收到一组小电阻器、我打算将其与顶部 FET 栅极串联插入、看看它是否会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好  

    1)当1)斜坡补偿不足2) CS-CSG 注入噪声3) CS-CSG 的滤波过大  

    #1:请检查是否有任何改善通过减少坑洼。  

    #2:请检查 CS-CSG 迹线是否以开尔文方式连接到检测电阻器。 将滤波电容器放置在非常靠近 IC 的位置  

    #3:使 CS-CSG 滤波器的 RC 时间常数小于 ~ 100ns

    如果您希望获得 FAE 的帮助、请联系当地销售办事处。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克. 我将介绍暂态变化、并尝试对电流检测信号进行滤波。 此时、CS-CSG 上没有电容器。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    "你是我的女人!" 事实证明、这是导致麻烦的斜坡。

    数学计算结果显示为1.67nF。 在我的设计中、它是1.2nF。 将其更改为1nF 会明显提高、470 pF 似乎使其完全稳定。

    谢谢!